结果:找到"机械加工 数控机床 机床振动 CNC加工",相关内容1000条
- 数控机床为什么会产生振动爬行?
- 机床的振荡故障通常发生在机械部分和进给伺服系统。造成振荡的原因有很多。除了机械方面不可避免的传动间隙、弹性变形、摩擦阻力等诸多因素外,伺服系统相关参数的影响也是一个重要方面。伺服系统分为交流伺服系统和直流伺服系统。本文主要讨论直流伺服系统由于参数的影响而产生的振荡。大多数数控机床采用全闭环方式。伺服系统振动的原因大致有四种:a、位置环不良,输出电压不稳定;b、速度环不良引起的振动;c、伺服系统可调定位器过大,电压输出失真;d、螺杆间隙过大。这些控制回路输出参数的畸变或机械传动装置间隙过大是引起振动的主要因素,它们都可以通过伺服控制系统进行优化。如何消除振荡?1、闭环伺服系统引起的振荡:有些数...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 数控机床 机床振动 CNC加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-16 11:33:00
- 【知识科普】盘点CNC各种加工方式的加工精度范围
- 前文小编介绍了CNC加工常见的几种机床类型,每次讲到他们的加工特点时,就必然会提到加工精度。比如XX机床加工精度较高;A机床加工精度比B机床的加工精度更高。在介绍《镗床》一文中,有读者指出,高精度车床的加工精度并不比镗床的加工精度低。是的,事实上,即便是同一种机床,也有好几种精度分类;比如车床加工,分为粗车、半精车和精车、高精度车床等。因此,小编重新盘点了解了车、铣、刨、磨、钻、镗等几种常见的CNC加工工艺所能达到的加工精度范围,并在本文分享给大家。一、加工精度和公差范围:在介绍不同加工工艺的加工精度范围之前,我们先了解一下【加工精度】。加工精度主要用来表达生产产品的精细程度,衡量加工精度标...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 机械加工 加工精度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-23 11:33:00
- 机械入门秘笈,图解数控机床的组成、分类,你都了解数控机床吗?
- 一、数控机床数控机床就组成而言,主要分为机床主体、传动系统和数控系统三大部分。1.机床主体机床主体是机床的主要组成部分,也是机床的硬件,是机床的重要机械附件部分,也是最容易通过肉眼直观看到的部分,包括床身及底座铸件、主轴及变速箱、导轨及滑台、润滑、排屑及冷却等部分。2.传动系统传动系统是数控机床的重要“脉络”,主导机床各部分的有序进行及完成机床的工作使命,他包括刀具、传动机械和辅助动力系统。(1)就刀具部分而言,包括保护装置、刀库和换刀装置;(2)作为传动系统的第二大组成——传动机械包括滚珠丝杆、直线导轨和蜗杆副三个部分;(3)辅助动力系统则包含液压系统和启动系统两个部分,这两个部分是数控机...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 数控机床 数字控制 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-08 09:54:00
- 中国数控机床技术发展的怎么样了,想要跻身世界一流还需解决这些问题
- 数控机床是制造业的“母机”,是衡量一个国家制造业水平和竞争力的重要指标。近日,有媒体报道称,中国自主研发高端数控机床实现突破,打破了国外技术壁垒,达到了世界一流水平。这究竟是真的吗?中国数控机床技术到底有多强?现代机床技术水平怎么样?数控机床作为现代工业生产最重要的工具之一,被称为“工业母机”,区别于以前落后的传统机床,它是在数控程序控制系统的控制下进行高精密加工的机床,其具有生产效率高、加工精度高、自动化程度高等优点,在汽车、航空航天、电子、模具制造等众多领域得到广泛应用。而数控机床的水平,就直接反映了一个国家的装备制造业水平和竞争力。追述其发展历程,数控机床最早出现在二十世纪五十年代,是...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 数控机床编程 数控机床 机床 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-04 09:51:00
- 常见的CNC机床|数控线切割/电火花切割机
- 在日常生活中,经常看到电器在开关闭合或断开的瞬间产生火花,火花所产生的高温在触点上融化出现凸凹不平的斑点,这就是电腐蚀现象。电腐蚀会造成开关接触不良,最终损坏,这是它有害的一面。但是随着人们对电腐蚀现象的深入研究,不但能够通过科学的方法减小并防止腐蚀,而且已经成功的利用电腐蚀对金属进行各种加工,从而发明了电火花加工方法。数控线切割/电火花切割一根细细的金属丝在金属材料上划动,伴随着火花飞溅,不一会儿,金属工件便切割完成了。这就是线切割——一种利用电蚀原理进行加工的加工方式。它并不是通过金属线直接将工件切开,而是利用移动的金属丝作工具电极,在导电性能良好的金属丝和金属工件间通电,当两者的间隙足...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC CNC加工 数控机床 线切割 电火花 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-29 10:15:00
- 常见的CNC机床|车铣复合加工中心
- 前面我们提到,车床和铣床都各有优缺点:车床能够加工出旋转对称的零件,铣床能够加工出平面和复杂形状的零件。然而,在现代机械加工领域,需要加工的零件往往复杂且精度要求高,单一的机床加工已经无法满足生产需求了。因此,产生了一种新的机械加工方式——复合加工。复合加工就是把几种不同的加工工艺,在一台机床上实现。包括车铣复合、切削与3D打印复合、激光与冲压复合等。而其中发展最快、应用最广的一种,就是车铣复合加工。一、车铣复合车铣复合加工中心既可以做车削加工又可以做铣削加工的工件。它相当于一台数控车床和一台数控加工中心的复合,可以一次性完成一个工件的全部或者大部分加工,所以又称为小型生产线。适用性:车铣复...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC CNC加工 嘉立创 机械加工 机械制造 数控机床 车铣复合 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-29 09:59:00
- 常见的CNC机床|数控车床和数控铣床
- 相对于传统机床而言,CNC数控机床在生产效率、精度和材料利用率方面都有了很大幅度的提高,数控技术在机械生产行业得到了广泛应用。目前市面上有着非常多的CNC数控机床,每种数控机床的操作方式、刀具和适用的材料不同,他们各自的用途及优劣势也不尽相同。本系列文章旨在通过介绍不同类型的CNC机床,让您了解不同的数控机床的适用情况,从而选择出最适合您需求的机床设备及生产方式。一、数控车床数控车床通常以加工圆柱形特征的零件为主,通过将工件放置在主轴上进行旋转,使工件和车床上的切削刀具相接触,钻头、丝锥、铰刀、板牙、滚花等刀具在旋转着的工件上进行切削,最终生产出具有圆弧边缘、径向和轴向孔、槽和沟槽等特征的工...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC CNC 机械加工 机械制造 数控机床 数控车床 数控铣床 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-29 09:51:00
- 嘉立创CNC新定的设备到货了--2022-8月-01日
- 基本快两个月没和大伙打打招呼,实在是因为怪不好意思的,因为CNC一期产能的问题,6月7月很多用户打电话给我说限单,拖期,客户体验不好,所以一直蹲着憋大招;终于,8月1日,二期的设备运到车间,CNC产能直接翻到一期的三倍,静置释放应力,电气配套,装机,调机,试机,大概8月中旬,这批设备产能能陆续投入生产,CNC限单的问题可以缓解,交期拖延的情况也会大幅减低,我们的目标就是极致交期,高性价比,加工时间能压缩尽量压缩,争取把cnc打样做得像pcb那么快速;先拍几张图给大家看看:机械手自动上下料加工
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: cnc 机加工 发帖人:嘉立创-明灯 发帖时间:2022-08-05 13:45:00
- CNC机加工工艺展示
- CNC机加工工艺展示车削:即车床加工,车床加工主要用车刀对旋转的工件进行车削加工。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。车床主要用于加工轴、盘、套和其他具有回转表面的工件,是机械制造和修配工厂中使用最广的一类机床加工。铣削:铣削是以铣刀作为刀具加工物体表面的一种机械加工方法。铣床有卧式铣床,立式铣床,龙门铣床,仿形铣床,万能铣床,杠铣床。
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: CNC机加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-08 14:58:00
- 新年新气象,新厂房,新设备,嘉立创CNC产能逐步起来了
- 嘉立创CNC经过几个月的筹划和试运行,系统逐步趋于稳定,现在面临的问题是产能不足,这不,新厂房新设备陆续进厂,产能会逐步增加,限单的情况会逐步改善;
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: cnc 机械加工 加工中心 发帖人:嘉立创-明灯 发帖时间:2022-02-24 10:28:00
返回